请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR43620-Q1 工具与软件:
嗨、团队:
我是向一位相关 客户汇报这件事。 您能告诉我们跟进吗?
- 该器件是否特意采用0.5% R_RT 电阻器工作?
- 您是否对 R_RT 的精度范围有任何建议?
- R_RT 变化越差、哪些规格或性能可能会受到影响?
- 为了检查其效果、您是否有典型测试及其设置列表?
我看到 EC 表规格的精度为0.1%。

此致、
Shoji
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
我是向一位相关 客户汇报这件事。 您能告诉我们跟进吗?
我看到 EC 表规格的精度为0.1%。

此致、
Shoji