This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:脉冲跳跃模式

Guru**** 2494785 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473706/lm3481-pulse-skipping-mode

器件型号:LM3481
主题中讨论的其他器件: LM5155

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户使用 LM3481作为 SEPIC。

LM3481在轻负载条件下进入 PSM 模式。 客户不想更改开关频率。  

是否有没有不具有脉冲跳跃模式的新器件?

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    感谢您使用 e2e 论坛。
    所有异步器件都具有此 PSM 特性、以避免轻负载运行时 Vout 失控。
    我们拥有 LM5155等较新的器件、它们允许更短的最短导通时间、因此该器件在 PWM 下以恒定 Fsw 工作的时间更长。
    然而、也可以通过外部设计来将 LM3481器件保持在较小的负载条件下 PWM 模式。

    DCM 运行模式下的占空比公式如下所示:

    占空比越大、导通时间越长、因此最小导通时间限制的问题越少。
    VIN、VOUT 和 IOUT 在设计上是固定的、但它们可以尝试增加电感或开关频率。

    如果还有其他关于此主题的问题、敬请告知。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    感谢您的答复。

    较短的最小导通时间意味着器件可以在更高的频率下工作、而较大的电感可以降低电感器电流的斜率。

    两者都有助于以恒定 Fsw 运行 PWM。 是这样吗?

    另外、同步器件呢?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    您需要增加电感器的斜率以实现更大的占空比、从而实现更长的导通时间。 因此、导通时间会大于器件的最小导通时间限制、并且不会发生 Vout 失控或脉冲跳跃。

    同步器件不存在此问题。 它们允许电感器中出现负电流、这意味着不存在 Vout 失控的风险、即使在零负载条件下也不需要脉冲跳跃。 该模式称为 FPWM (强制脉宽调制)

    此致、
    Niklas