This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:启动时出现"oscillation stop (振荡停止)"部分

Guru**** 2495235 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475549/tps63060-oscillation-stop-section-at-startup

器件型号:TPS63060

工具与软件:

尊敬的支持团队:

当使用设置 VIN:7.2V VOUT:5.2V 来启动 TPS63060时、
启动后、软件会停止一段时间、然后再次启动。

CH1:输入电压7.2V (超出范围、未显示)
CH2:直流/直流输出5.2V
CH3:输出电流
CH4:SW 波形

查看图9-23和图9-24中的电感器电流、电流不是线性上升、因此我认为启动中有几个级。
www.ti.com/.../tps63060.pdf

CH4的 SW 波形是否正常?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    检测到您的输入电压在您的图片中不稳定、并且在某种模式转换、是的、在纯升压模式下、您在 L1上不会看到开关信号、而在 L2上不会看到开关信号。

    总之、您可以看到即使没有切换、Vout 也一直在上升。 但当然、如果实际上没有切换、Vout 就会降低但不会增加、对吧?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、
    感谢您的答复。

    CH1:7.2V 的输入电压保持稳定。
    CH4:SW 波形为 L1。

    它是否能够正常工作?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    恐怕 在启动阶段 Vin 恒定为7.2V 就没有意义了。

    然后、器件应始终在降压模式下运行、不会观察到任何模式转换。

    您能告诉我您的图片中的 SW 信号是哪个节点吗? L1或 L2?

    另外、能否帮您另外截取包含 Vin 的屏幕截图?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、
    感谢您的答复。

    正如我在先前的回复中所写的、SW 波形为 L1。
    图9-24仅展示降压操作、但电感器电流似乎有级。


    我首先展示的波形的输出电流看起来很小、因此我认为在输出电流增加时研究 SW 是如何启动的很有趣。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    抱歉。  

    我想您的意思是 、很有意思的 是、当 Vout 在波形中增加时、SW 消失了、对吧?

    从波形可以很明显地看出、Vin 在7.2V 下实际上是不稳定的、是的、您是否可以设置电源的7.2V 输出、但实际上、器件需要时间来接近此目标。

    在波形中、您可以看到 开始时 SW 的高电压远低于7.2V、这意味着输入电压实际上不是7.2V。 Vout 略高于 Vin 后、器件将模式更改为升压模式、然后未 观察到任何开关、这是合理的。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、
    感谢您的支持。

    我再次检查了 VIN 启动状态。

    有一个 FET 放置在7.2V VIN 输入之前、迄今为止所报告的"稳定 VIN"为该 FET 之前的电压。
    直流/直流转换器的实际 VIN 输入从0V 开始逐渐上升、因为 FET 打开缓慢、电压一路停滞(直到输入电容器充满电)。
    结果、从直流/直流转换器启动时、模式从降压模式演变到升压模式、再到降压模式、而且由于在 L1端子上看到 SW 波形、似乎有一个区域 SW 停止、但实际上 L2侧正在振荡(升压)并提高输出电平。

    上面的波形是 Buck 区域。
    CH1:VIN
    通道2:VOUT
    通道4:L1

    上面的波形是升压区域。
    CH1:VIN
    通道2:VOUT
    通道4:L2

    因此、我认为该器件能够正常运行。
    器件在 VIN 启动期间是否可以出现这样的停滞?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    哦、很好、现在一切都很有意义。

    是的、对于器件来说、是可以的。 但仍然需要重新注释、您可以将器件设置为在 Vin 稳定时开始切换、从而避免在输入启动结束时由压降引起的器件意外压降。

    此致

    TAO