This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74930-Q1:关于 Ciss 的上限

Guru**** 2494945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468562/lm74930-q1-about-the-upper-limit-of-ciss

器件型号:LM74930-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM74930

工具与软件:

您好!

使用 LM74930时、CCAP 是否有上限?

我正在使用型号为 XPQR3004PB 的 MOSFET、但它无法正常工作。

当 EN 引脚被拉高时、FLT 引脚立即变为低电平。

(当 MOSFET 型号为 MTB7D0N06RJ3时、该电路运行正常。)

XPQR3004PB 的 Ciss 为20700pF。

因此、CCAP 使用1uF 电容器。(CCAP=10x (26910pF+26910pF)=0.5382uF@Ciss_max=26910pF)

使用24V 电源运行时、HGATE 侧 MOSFET 升温。 (6.8Ω 电阻器连接到负载。)

此时、HGATE 电压约为4V (相对于 GND 6.8 Ω)、输出电压约为2V (负载电流为2V/GND = 0.29A)。

最终、我希望能够使用 XPQR3004PB 实现约50A 的导通和关断电流。

如果丢失了 CCAP 的电容值以外的任何内容、请告知我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masamu:

    FET 完全导通后、请在无负载的情况下尝试启动并打开负载。  

    您可以使用该工具缩放启动。

    FET-INRUSH-SOA-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven Dhir:

    感谢您的回答。

    使用该工具重新设计后、CdVdT 似乎过大、因此通过更改 CdVdT、实现了"关闭"至"开启"运行。(Vin=20V、Rload=1Ohm、Iload=20A)

    但是、当我将 EN 引脚拉至低电平来关闭电路时、LM74930发生故障、不再打开。
    我不知道为什么会失败。 我试过几次,每次都断了,浪费了部件。

    另外、我应该如何设计 Rg? (我目前使用100欧姆)

    顺便说一下、在 LM749X0数据表中、Vin 侧的 FET 连接到 DGATE、而输出侧的 FET 连接到 HGATE。 (共漏极)

    另一方面、在 LM74930数据表中、Vin 侧的 FET 连接到 HGATE、而输出侧的 FET 连接到 DGATE。 (源公用)

    LM749X0和 LM74930的数据表方框图几乎相同、但为什么其中一个在共漏极配置中、而另一个在共源极配置中?

    哪种配置更适合大电流?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masamu:

    请阅读数据表中的以下部分。 将 EN 拉至低电平可能会产生电感瞬态。

    Rg 为100欧姆可以接受。

    只要在 HGATE FET 完全导通后打开负载、对于较大的电流、这两种配置都是相同的。

    它们的设计不同、可根据终端应用支持不同的配置(共源极/共漏极)。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven Dhir:

    感谢您的回答。

    在检查电路后、SBD 似乎已断开。
    更换 SBD 后、它可以正常工作。

    考虑到输出电流和反向电压、我应该选择的 SBD 的最大电流和电压耐受能力是多少?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masamu:

    您将 SBD 放在了哪里?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven Dhir:

    抱歉。
    此部分位于输出端和 GND 处、指示"使用肖特基二极管吸收负尖峰"。
    这是一个插入在 Vout 和 GND 之间的 SBD。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masamu:

    由于输出电感、在快速关断等瞬态条件下、控制器的输出会产生负电压尖峰。 我们需要确保输出端产生的-ve 电压应钳制在|-1V|以下、这通常是控制器 OUT 引脚的绝对最大额定值。 输出端使用的肖特基二极管具有

    •  直流阻断额定电压远高于(max)中的3054
    •  非重复峰值浪涌电流额定值>控制器的快速跳变阈值
    • 快速跳变阈值下的钳位电压低于-1V

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven Dhir:

    感谢您的意见。

    数据表中未提供"非重复峰值浪涌电流额定值"的电压值(Vf)、但 SBD 制造商能否提供答案?

    例如、对于名为 FERD40H100S 的器件、稳态电流额定值为40A、"非重复峰值浪涌电流额定值"为440A、但该图在100A 瞬时流动时未显示 Vf。 当100A 从数据表上的另一项瞬间流动时、是否有办法(计算等)确定 Vf?

    我还有一个关于下面图片的问题。

    例如、如果"a"和"GND"之间的电压为-20V、理解"OUT"和"GND"之间的电压范围是-20V 至50V (70+(-20)=50)是否正确?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masamu:

    您可以从制造商处获得所需的信息。

    是的、您对评级的理解是正确的。

    此致、

    Shiven Dhir