Thread 中讨论的其他器件:LM74930
工具与软件:
您好!
使用 LM74930时、CCAP 是否有上限?
我正在使用型号为 XPQR3004PB 的 MOSFET、但它无法正常工作。
当 EN 引脚被拉高时、FLT 引脚立即变为低电平。
(当 MOSFET 型号为 MTB7D0N06RJ3时、该电路运行正常。)
XPQR3004PB 的 Ciss 为20700pF。
因此、CCAP 使用1uF 电容器。(CCAP=10x (26910pF+26910pF)=0.5382uF@Ciss_max=26910pF)
使用24V 电源运行时、HGATE 侧 MOSFET 升温。 (6.8Ω 电阻器连接到负载。)
此时、HGATE 电压约为4V (相对于 GND 6.8 Ω)、输出电压约为2V (负载电流为2V/GND = 0.29A)。
最终、我希望能够使用 XPQR3004PB 实现约50A 的导通和关断电流。
如果丢失了 CCAP 的电容值以外的任何内容、请告知我。
谢谢你。