This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138PSFBEVM-027:需要支持来配置突发阈值

Guru**** 2495185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476295/ucd3138psfbevm-027-need-support-to-configure-burst-threshold

器件型号:UCD3138PSFBEVM-027

工具与软件:

我们已经设计了使用相移全桥转换器的4KW 直流/直流转换器。 我们观察到、当我们在直流/直流转换器输出端连接逆变器时、即使功率为2kW、电路板也没有进入峰值电流模式。 但当我们将直流电子负载连接到直流/直流转换器输出时、不会观察到这一问题。

目前、我们正在设置导通阈值60000和关断阈值40000、但是转换器保持在突发模式、而不进入峰值电流模式。

我们需要以什么为基础来设置该阈值。 要进入峰值电流模式、我需要设置的阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soundharya:

    我们将在明天之前就此问题与您联系。


    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soundarya:

    我将关闭此主题、因为我们通过邮件推进这一目标。

    此致、
    Deepak K