This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552872:原理图和布局检查

Guru**** 2495395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476507/tps552872-schematic-and-layout-check

器件型号:TPS552872

工具与软件:

大家好、

您能回顾一下我的5V 电源设计吗?

输入电压:4.5V - 22V

标称输入电压:12V

输出电压:5V

输出电流:1.5A

环境温度:60C

输入陶瓷电容:三星 CL31A106KBHNNNE 数量3

输出陶瓷电容:3个 Taio Yuden LMK212BJ226MG-T

输入和输出电解电容:Panasonic EEEFK1V221P

电感器:Vishay-Dale IHLP25CZER100M11

对于关闭页面连接:

+5V_PG 和+5V_CC 具有连接到+3.3V 的100K 上拉电阻

+5V_EN 具有一个到 GND 的100K 下拉电阻

外层:

红色元件侧

蓝色是接地平面

内层

绿色是接地平面

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michael:

    感谢您联系我们。 设计很好。 我有几个建议。

    1. 220uF 输入/输出 E-cap 对于此功率等级而言过大。 100uF/68uF 就足够了。 如果您想更改、请告诉我新的器件型号。 如果您希望保持电流 E-cap、您可以为我提供 ESR 来检查环路参数。

    在 EN 引脚上添加一个100k Ω 下拉电阻器。

    确保 VCC 电容器在5V 直流偏置下具有2uF 的有效电容。

    ISN/ISP 检测布线中添加10 Ω 电阻。

    建议在 SW1和 SW2中保留 RC 缓冲器。 330pF+2.2 Ω(1206)。

    6.建议更改为4.7uH 电感器、以获得更好的瞬态性能。

    关于布局、总共有多少层?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!

    1.VLED (Vin)也会变为非板载电压、因此首选220uF 电容。 上面列出的电容器的 ESR 为 160m Ω

    2.明白了。

    VCC 电容为16V。 线性降额为3.2 μ F。

    4.明白了。

    5.明白了。

    6.明白了。

    布局为4层、其中两层是接地平面

    堆叠

    顶部:红色1盎司

    内部1:绿色0.5oz 接地平面

    内部2:黄色0.5盎司

    底部:蓝色1oz 接地平面

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    建议将 R26更改为15k Ω。 其他看起来不错。

    此致、

    Mulin