This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400-Q1:功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 报告

Guru**** 2495235 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476643/tps65400-q1-functional-safety-fit-rate-fmd-and-pin-fma-report

器件型号:TPS65400-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TPS65400

工具与软件:

您好!  

我想对以下器件型号 TPS65400QRGZRQ1的故障模式分布提供一些帮助、这通常包含在 功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 报告中、但我无法在技术文档中找到它。

感谢您的帮助、此致

Josue Rojo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josue:

    此报告不适用于 TPS65400。 感谢您的理解!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 、  

    感谢您回答该问题。   

    在之前的场合中、对于不同的器件型号、没有此报告、因此要求并提供了此报告。 (请参阅 SN74HC244:功能安全报告-引脚 FMA -逻辑论坛-逻辑- TI E2E 支持论坛)。 是否可以对此器件型号采用相同的流程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josue:

    感谢您的反馈。 该器件已发布多年、因此我们没有足够的配套资料、例如功能安全报告。 感谢您的理解!

    BRS

    卢西亚