This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A3501:它在室温5.5V 下长期运行是否可靠

Guru**** 2495235 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A3501, TLV767

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477365/tps7a3501-is-it-reliable-for-long-term-operation-at-5-5v-at-room-temperature

器件型号:TPS7A3501
主题中讨论的其他器件: TLV767

工具与软件:

TPS7A3501 在以下条件下长期运行非常可靠 室温下为5.5V 、? 电压范围、电感器的 RMS 电流也会很低 1.71V 至5V 绝对最大额定值是多少 -0.3V 至7V 的输入数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yan:

    这是可能的、也可能是、但5.5V 超出建议的输入电压范围、因此我们不建议这样使用该器件。 TLV767是否 适用于此应用? 我不知道您的项目有哪些要求、但 TLV767可以在5.5V 电压下运行、额定输出电流为1A、成本相近。  

    此致、

    Nick