工具与软件:
您好!
我将使用 UCC28070来设计交错连续导通模式(CCM) PFC 控制器。 PFC 将连接到85VAC 至265VAC 的通用电压范围。 我已根据"UCC28070 300W 交错式 PFC 前置稳压器设计"应用手册选择升压电感器和输出电容器、但按比例调整为1000W 的输出功率。 我现在面临的主要挑战是选择合适的电流检测变压器。
我已经使用以下公式计算了变压器的匝数比和磁化电感:

接下来、我将指 UCC28070数据表中显示的电流检测变压器等效电路、该电路将变压器的电感建模为磁化电感(LM)和漏电感(LLK)。

现在可查看 Wurth Electronics 的"749251150"电流检测变压器、该变压器具有以下参数:

我的问题是:计算出的磁化电感(6.295mH)与数据表中提供的电感值之间的关系是什么? 选择电感与计算得出的磁化电感相匹配的电流检测变压器是否可以接受?
谢谢
毫米