This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HTC100-Q1:计算 ICL 小于1A 的 KCL。

Guru**** 2495235 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HTC100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476515/tps1htc100-q1-calculating-kcl-for-icl-less-than-1a

器件型号:TPS1HTC100-Q1

工具与软件:

大家好、

我正在使用器件 TPS1HTC100-Q1、对于 ICL 小于1A 时的 KCL 值有以下疑问。
如何在较低的负载电流值(例如100mA / 200mA / 500mA)下计算 ICL 的 KCL 值?
数据表仅提供从920mA 开始的数据。

谢谢。此致、

Hemant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hemant:  

    您应使用可用的最小值、但请注意、电流限制精度可能与该值的 e 20%不匹配。  

    您的应用和最大电压是多少? 您是否考虑过 TPS1HC120等额定电流较小的器件?

    谢谢!

    Sarah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sarah 的回应、   

    我正在寻找高达60V 的最大电压、TPS1HC120不适合用途。  

    添加一些更多详细信息后、我需要为200 / 500mA 的负载电流设置 RLIM、但 KCL 值从920mA 处的 ICL (typ)开始。 第5.5节。

    此致、

    Hemant  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hermant:  

    Im 抱歉、似乎我们没有可以支持这一点的器件。 您不能使用低于列出的最小 ICL 的电流限值。 我之前关于精度未定义的说法不正确。 这完全超出了我们的数据表规格。  

    根据您的描述、TPS1HTC100可能是我们能够得到的最接近的选项。   

    谢谢!  

    Sarah