This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS929240-Q1:关于 EEPROM 刻录

Guru**** 2495685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475628/tps929240-q1-about-the-eeprom-burn

器件型号:TPS929240-Q1

工具与软件:

你好  

我想通过电源 GND RXD TXD 四引脚烧写 EEPROM。

问题1:为了正常烧断、电源电压应处于多大的范围?

问题2:在燃烧过程中灯为什么会亮起?

谢谢你  

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨蕾

    您可以参考  6.5.4 EEPROM 编程 以了解如何为此器件烧录 EEPROM。 请遵循编程序列。

    问题1、我们没有特定的电源电压范围要求、只需保持器件电源稳定并处于我们的建议工作范围内即可。  

    问题2、您的意思是"在燃烧过程中点亮灯光"? 您是否有任何波形或数据来展示问题? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我的意思是、当我进入 EEPROM 烧写模式时、LED 将亮起、这是正常的吗?

    谢谢你

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、蕾。

    我认为 这是正常的。 这取决于您的 EEPROM 值。 进入 EEPROM 编程状态后、以下寄存器将加载 EEPROM 值。

    如果您之前用于 LED 的 EEPROM 值设置为亮起、LED 将会亮起、如果您不想打开 LED、您可以重新写入 EEPROM 值以禁用通道。 您可以仔细检查它。 非常感谢!