This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750:验证从 USB 集线器的上游端口进行主机充电的概念

Guru**** 2495695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS26750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475556/tps26750-validating-concept-of-host-charging-from-up-stream-port-of-usb-hub

器件型号:TPS26750
主题中讨论的其他器件: TPS25751

工具与软件:

您好、TI PD 支持团队:

我叫 Chauhan Mihir、我是 Aimtron Technologies 的高级硬件工程师。 目前、我参与了一个 NPD 项目、客户要求对连接到 USB 集线器上流端口的主机器件充电。

我们考虑将 PD TPS26750/控制器用于主机充电功能、我们考虑使用 IC。 您能就 IC 是否符合我们的要求提供反馈吗? USB 集线器连接器的上流端口将用于连接移动设备、包括 iPhone 和 iPad。

我们随时欢迎任何能够满足我们要求的 PD 控制器。 我们不限于在 TPS26750上使用。 因此、如果您有任何疑问、请提供器件型号建议。

为了更好地了解相关要求、我在下面附上了 USB 部分的参考方框图。

 

此致、

Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mihir,

    您能否回答有关您的设计的以下问题?

    • 您要寻找哪些电源角色? (包括拉电流和灌电流)
    • 您正在寻找哪些数据角色? (DFP、UFP、DRP)
    • 您需要哪些功率级别(将提供的电压和电流)
    • 如何计划为 Type-C 端口生成源电压。  

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    请按照内联进行回复。

    • 您要寻找哪些电源角色? (包括拉电流和灌电流)
      • 在回应:-两者
    • 您正在寻找哪些数据角色? (DFP、UFP、DRP)
      • 响应:- DRP
    • 您需要哪些功率级别(将提供的电压和电流)。
      • 响应时: 主机的最大电压为-5V、3A 或15W - 25W
    • 如何计划为 Type-C 端口生成源电压。  
      • 响应时:- 我们将使用降压转换器从12V 外部电源生成5V 电压。

    此致、

    Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mihir:

    如果您正在寻找支持5V/3A 拉电流和灌电流以及 DRP 数据的 PD 控制器、TPS25751应该是合适的选择。 TPS26750是一个类似器件、但专为 EPR 功率级别(>100W)而设计、因此此处不需要这样做)。

    请注意、如果您的目标是实现 PD 合规性、则具有25W PDP (PD 功率、端口广播的最大功率)的供电端口需要提供9V 供电合约、这会使您的设计略微复杂化、并且使设计更加复杂。 如果您没有计划获得 USB-C PD 合规性、请不要  

    TPS25751应可轻松实现15W 双角色电源和双角色数据

    25W (如果需要合规性)可能需要额外的 IC、这些 IC 可以管理生成所需的9V 合约以及管理双向电源的东西。 如果您保持在仅5V 范围内、PP5V 可以是专用的5V 拉电流电源路径、PPHV 可以是专用的5V 灌电流电源路径。 在较高电压(>5)下、两者都需要使用 PPHV。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的澄清 和快速支持。

    我们将在新设计中使用"TPS25751 "。 原理图准备就绪后、我们会将其分享给您、以便通过新 TT 进行验证。

    我的所有疑虑现在都已清楚。 因此、如果我们需要更多信息、我将关闭此 TT、我将生成新 TT。

    此致、

    Mihir