This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:IC 似乎过热

Guru**** 2495875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474574/bq24650-ic-seems-excessively-hot

器件型号:BQ24650

工具与软件:

在以前的设计中、我们误认为散热 GND 焊盘未连接到任何地方。  接地引脚11用于所有接地连接。  该设计适用于充电电流为2安的铅酸电池。  该电路在工厂所有测试中似乎都能正常工作、不会变得很热、并且在85摄氏度下通过了环境测试。 但是我们在现场遇到了故障、我们无法在实验室中解释或复制这些故障。  我们使用建议的 TI 指南进行了另一个布局、包括模拟和电源 GND 分离。  根据指南、IC 下的散热焊盘通过通孔连接到 GND。  该电路的功能看起来正常、但在具有2安充电电流的室温下、IC 变得太热而无法触摸。  以前、在未连接散热焊盘的情况下、IC 触摸起来仍然感觉凉爽。  

对将来会发生什么有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    您能否提供 PCB 布局文件?

    IC 的温度是多少?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    一个热电偶被连接到 IC 的顶部。

     27°C 时的 IC 温度为54°C   

    71摄氏度时的 IC 温度是104.3摄氏度

    85°C 时的 IC 温度为121.5°C  

    我更想将布局文件和原理图发送到电子邮件而不是论坛。

    请给我发送一封电子邮件。  

    谢谢!

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    这是我的电子邮件: c-moyer@ti.com

    此致、

    Christian