This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261:FPGA 电源

Guru**** 2495875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476716/tps65261-the-fpga-power-supplier

器件型号:TPS65261

工具与软件:

您好!

请帮助确认 TPS65261是否更适合 XC7Z010-CLG400的电源? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    TPS65261是一款  输入电压为4.5V 至18V、输出电流为3A/2A/2A 的三路同步降压转换器、广泛用作 FPGA 的电源。 谢谢! 请告知我们任何进一步的支持需求。

    BRS

    卢西亚