This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC7660:使用 LMC7660生成-10V 和-5V 的电压

Guru**** 2507495 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC7660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476657/lmc7660-generating--10v-and--5v-using-lmc7660

器件型号:LMC7660

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

输出 -10V 和-5V 使用 LMC7660 .

如果 V+= 5V 会不会 右侧 LMC7660 引脚5 所在的位置 -10V. 左侧 LMC7660 引脚5 所在的位置 -5V

如果没有、您能否提供一些建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    你是对的, 右侧 LMC7660 的  引脚5  所在的位置  -10V. 和  左侧 LMC7660 的  引脚5  所在的位置  -5V。