工具与软件:
在带有多个其他 LDO 的电路板上使用 TLV70018。 在下面的电路中、C52安装了10k 下拉电阻器。 无论如何、当出现3.3V 电源时、U3的输出会在再次关闭(绿色)之前上升到大约一伏特。 最后、使能信号置为有效(在 U3.3上测得的黄色)、并且所有电源(包括 U3)均开启。 电路中的 TLV70033DDCR (蓝色)或 TLV71211DBVR (红色)均不具有此行为。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
在带有多个其他 LDO 的电路板上使用 TLV70018。 在下面的电路中、C52安装了10k 下拉电阻器。 无论如何、当出现3.3V 电源时、U3的输出会在再次关闭(绿色)之前上升到大约一伏特。 最后、使能信号置为有效(在 U3.3上测得的黄色)、并且所有电源(包括 U3)均开启。 电路中的 TLV70033DDCR (蓝色)或 TLV71211DBVR (红色)均不具有此行为。


主要问题可能在于两个 连接到3.3V (VCCA)和1.8V (VCCB)电源轨的 SN74AXC1T45DCKR。 没有其他器件共享3.3V 和1.8V 电源轨。 AXC 上电时序文档似乎显示不应发生这种电源轨反馈。
下面是显示 Vin (黄色)、EN (粉色)、Vout (蓝色)的波形

Daniel、您好!
汉娜让我做一些测量来研究这个。 与她讨论之后、我们相信 TLV70018-Q1的1.8V 输出会由其供电的 IC 上的另一个电源反馈。 为了查看 TLV70018-Q1是否存在导通干扰、我在实验室中设置了一个评估板、并在使能引脚保持低电平时使用快速和慢速斜升电源为其供电。 我无法重现您看到的输出瞬态。
快速斜坡、器件禁用:

慢速斜坡、部分禁用:

慢速斜坡、使能连接至 Vin:

此致、
Alex Davis