工具与软件:
嗨、团队:
请参阅所附 BQ25856的博客、为锂电池封装和音频放大器产品提供外部充电电源。 我们正在质疑是否可以将 它们的功率同步提供给放大器以实现更多 Largre 音频输出? 总功率的要求。
(假设、 当负载由于动态音频输出变化而变得很重时、 理论上期望它可以 在全功率情况下从 batt + 60W (12V x 5A、假设效率为100%)提供最大84W (8.4V x 10A)的输入电荷源= 144W)
您能给我们的意见是否可能实现的期望,包括操作。 以下是我们的理解和关注点、包括充电操作管理、还请查看它们并告知我们结果。
(1)由于锂电池的性能有限,最大 充电电流小于2.6A、因此当电压上升到 Vbatlowv 时、充电 IC 必须提供恒定电流(固定仅为2.6A)输出、因此音频放大器没有更多裕度、但电池可提供2.6A 或更低的电流、它是否正确?
2)当电压升至 VFB_reg (8.4V )时,恒定电压以较低和较低的充电电流提供,所以充电 IC 输出可以提供更大的功率,几乎全功率12V/5A ,同时电池也会提供8.4V x 10A 的全功率,以放大最大功率达到期望, 是正确的和可用的?
3)当电压由于负载消耗而下降到 Vrechg 以下时,充电 IC 将变为2.6A 的恒定电流充电,并且再次没有裕量给放大器,除了从电池供电只有2.6A 或更低。
(4)如果 VFB_reg 和 Vrechg 设置之间的迟滞太小、运行会因重复(1)、(2)和(3)而变得不稳定、因此我们认为 Vrechg 阈值需要设置为与 Vbatlow (3.0V*2=6V)相同、而不是建议的4.1V*2=8.2V 来实现稳定运行、是否存在任何问题? 首先、我们假设电池电量 通常不会充满。
PLE 找到下面的块以及充电操作和充电电流曲线、非常感谢您对整个解决方案的答复。
e2e.ti.com/.../6886.BQ25856-CHARGING-SULUTION-AND-ISSUES .xlsx