请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DM3730 主题中讨论的其他器件:AM3715、
工具与软件:
我有几个使用 DM3730或 AM3715的现有设计。 该处理器使用 eMMC v4.41进行引导。 这些 eMMC 器件变得越来越过时。
DM2715可以使用 eMMC v5.1器件引导吗?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.