This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM3730:AM3715和 DM3730可以使用 eMMC v5.1进行引导

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3715, DM3730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1474553/dm3730-can-the-am3715-and-dm3730-boot-using-an-emmc-v5-1

器件型号:DM3730
主题中讨论的其他器件:AM3715

工具与软件:

我有几个使用 DM3730或 AM3715的现有设计。 该处理器使用 eMMC v4.41进行引导。 这些 eMMC 器件变得越来越过时。

DM2715可以使用 eMMC v5.1器件引导吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的帖子中有一个拼写错误。 问题是、

    AM3715和 DM3730可以使用 eMMC v5.1器件进行引导吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raymond

    我已请我们的 eMMC 专家对此发表评论。  

    -保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raymond

    v5.1应该向后兼容。 请谨慎地咨询您计划使用的器件的供应商、以确认它们确实支持向后兼容性。 您还应该自行验证这一点、可能需要使用 eMMC 适配器模块。  

    -保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还需要一个适配器、用于将额外的 VSS 引脚接地或更改 PCB。

    那么称为"数据选通"的额外引脚会怎么样? 该引脚对处理器而言是否"无关紧要"、因为我们不会使用 eMMC 5.1的新功能。 我们计划将其保留为 NC。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据选通似乎仅用于 DM3730不支持的 HS400模式。  除非 eMMC 数据表指示您执行其他操作、否则可以保持未连接状态。  

    -保罗