This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:USB g_serial 小工具加载成功、但主机检测到 UART 有时失败

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1476681/am625-usb-g_serial-gadget-load-successfully-but-host-detected-uart-sometimes-failed

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:SK-AM62B

工具与软件:

尊敬的 Expert:

在客户电路板中、USB0 DFU 运行良好且可以成功下载映像、但 USB UART 有时在主机检测中失败、当发生 USB UART 故障时、它需要执行 POR 复位、我们检查了 lsmod | grep g_serial、它会成功加载、g_serial 小工具日志会显示 g_serial 就绪、您可以提供一些建议吗?

我们很快将为您提供 SDK 版本和更多日志。

谢谢

Thomas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    我以前从未听说过类似的问题报告、因此需要更多信息来了解发生了什么。

    控制台日志和 SDK 版本会有所帮助。

    客户是否在 SK-AM62B 上测试了相同的 Linux、以查看 EVM 上是否也出现问题?