This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:将 CCS 12.8.1本地为日语

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1476407/ccstudio-localizing-ccs-12-8-1-to-japanese

器件型号:CCSTUDIO

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我当前正在使用 Code Composer Studio (CCS)版本12.8.1 我想在日文版本中使用它。 我已尝试使用对其进行本地化 Pleiades 日语插件 但是我没有成功。

问题:

  1. 是否有将 CCS 本地化为日语的官方方法?

  2. 如果问题1的答案是"否":

    • 2.1. CCS 是否设计为支持 Pleiades 等语言插件、或者是否存在任何限制?
    • 2.2. 对于在日文中使用 CCS、您有什么建议或替代解决方案吗?

请您就此提供指导。
感谢您的支持。

此致、
Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="465179" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1476407/ccstudio-localizing-ccs-12-8-1-to-japanese 是否有将 CCS 本地化为日文的官方方法?

    这不是我们支持的开箱即用的东西。 我们提供了各种 Eclipse IDE 语言包、但未对其进行测试。  

    [报价用户 id="465179" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1476407/ccstudio-localizing-ccs-12-8-1-to-japanese "]

    如果问题1的答案是"否":

    • 2.1. CCS 是否设计为支持 Pleiades 等语言插件、或者是否存在任何限制?
    [报价]

    由于 CCS 基于 Eclipse IDE、因此从技术上讲、它可以支持基于 Eclipse IDE 的语言包。 但是、我们不对其进行测试或官方支持。

    请注意、任何语言包只适用于本机 Eclipse IDE 内容。 TI 向 CCS 贡献的任何特定内容都不会获得额外的语言支持。

    [报价用户 id="465179" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1476407/ccstudio-localizing-ccs-12-8-1-to-japanese "] 2.2. 对于日语版本的 CCS、您有什么建议或替代解决方案吗?

    请注意、CCS Eclipse 在支持方面已被弃用。 CCS 20基于 Theia IDE、而基于 VS Code。 VS Code 有多种语言包可与 CCS 20配合使用。 我尝试了一个我发现在 Theia 市场,它似乎工作:

    如果可能、我建议将您的环境更新为 CCS 20。 CCS 12.x 是最后一个基于 Eclipse 的 IDE。

    谢谢你  

    Ki