This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC33:哪个调试探针?

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1476385/tms320vc33-which-debug-probe

器件型号:TMS320VC33

工具与软件:

您好!  

为了进行生产和测试、客户需要使用仿真器访问该电路板、并且使用 XDS510USB。

该器件不再位于 TI.com 上、您是否建议切换到另一个调试探针(XDS110?) 或者可以继续使用 XDS510USB 吗?  

此致

Geoffrey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果客户确实在使用旧版 TMS320VC33、则仿真器选项会受到限制、前提是器件的旧版本。 它只限于 XDS510PP 和 XDS510USB 探针(这些探针已经过时了)。

    客户现有的 XDS510USB 仿真器仍然是他们的最佳选择。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ki!