This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4APE-Q1:C7x MMA 内核标识

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1470816/tda4ape-q1-c7x-mma-cores-identification

器件型号:TDA4APE-Q1

工具与软件:

您好!

我们使用的是这个目标派生品: J742S2-TDA4APE

SoC 支持3个 DSP、其中2个具有 MMA 单元。

我的问题是、我们是否在多核映像级别(内核 ID)、SDK 以及 OVX 图形中识别这些类型?

只是为了确保我们将 ALGO 分配给正确的 DSP 内核、并在 SBL 启动序列期间加载正确的内核。

是否可以让我参考正确的文档?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    如果您使用的是 OVX、登录后、 ./vision_apps_init.sh/opt/vision_apps文件夹中运行将显示所有远程 Core 日志。

    ./vision_apps_init.sh在该/opt/vision_apps文件夹中运行后、您将看到来自远程内核(例如[C7x_1] Logs  C7x_1和[C7x_2] Logs  C7x_2)的日志。 运行应用程序时、您可以查看来自特定远程内核的日志并根据[C7x_x]打印格式识别它们。

    此致、
    Sivadeep。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Sivadeep、

    感谢您的回答、但我的问题甚至更原始。

    我的意思是、在 SoC TRM 或数据表中、我找不到任何关于3个 DSP 中哪个 DSP 有 MMA 的信息、哪个 DSP 没有(我知道2个 DSP 支持 MMA)的信息。

    另外、在构建环境中、具有 MMA 的核心 ID 是什么?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对内核进行编号的方式使得包含 MMA 的内核可首先进行编号。 在本例中、C7x 内核1和2将包含 MMA。

    此致、
    Sivadeep