This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:ENET 问候和环回示例之间的配置差异

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1475981/processor-sdk-j784s4-configuration-difference-between-enet-helloworld-and-loopback-examples

器件型号:PROCESSOR-SDK-J784S4

工具与软件:

您好!

我目前正在开发一个基于 ENET 驱动器的应用、并需要在并行线路侧的串行器/解串器2上实施环回。

为了更好地理解驱动程序的功能、我在 MCU2_0内核上运行了"helloworld"和"loopback"示例。 最初、我在两个示例中测试了 MAC 环回模式。 但是、我对为什么需要为"helloworld"示例配置 SerDes、而不是为"loopback"示例配置 SerDes (即使两者均设置为 MAC 环回模式)感到困惑。

提前感谢您的帮助。

此致、
Romain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的问题最初已 分配给 Doredla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="576109" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1475981/processor-sdk-j784s4-configuration-difference-between-enet-helloworld-and-loopback-examples "]为了更好地理解驱动程序的功能、我已经在 MCU2_0内核上运行了"helloworld"和"loopback"示例。 最初、我在两个示例中测试了 MAC 环回模式。 但是、我对为什么需要为"helloworld"示例配置 SerDes、而不是为"loopback"示例配置 SerDes 感到困惑、即使两者都设置为 MAC 环回模式。

    MAC 环回测试串行器/解串器配置不需要。
    即使是环回示例、也会使用"EnetBoard_setupPorts"为串行接口配置串行器/解串器。
    在 PHY 环回测试中、我们需要配置串行器/解串器、以便将数据从 MAC 传输到 PHY。

    Hello world 示例参考的是客户、因此配置了所有必需的组件。

    此致、
    Sudheer