请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-J784S4 工具与软件:
您好!
我目前正在开发一个基于 ENET 驱动器的应用、并需要在并行线路侧的串行器/解串器2上实施环回。
为了更好地理解驱动程序的功能、我在 MCU2_0内核上运行了"helloworld"和"loopback"示例。 最初、我在两个示例中测试了 MAC 环回模式。 但是、我对为什么需要为"helloworld"示例配置 SerDes、而不是为"loopback"示例配置 SerDes (即使两者均设置为 MAC 环回模式)感到困惑。
提前感谢您的帮助。
此致、
Romain