This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:无法正常启动

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1475138/am625-unable-to-start-normally

器件型号:AM625

工具与软件:

MCU_RESETSTATz 和 RESETSTATz 每150ms 拉低一次。 可能的原因是什么? 外部电源、时钟和上电复位均正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐东碧您好!  

    感谢您的提问。

    我假设这是定制电路板。

    电源序列正常。

    您是否看到 MCU_PORz 主复位输入在切换?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是一款 定制电路板、电源时序和 MCU_PORz 均正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐东碧您好!  

    如果问题出在特定电路板、您使用的开发环境以及波形上、您能否分享一些其他详细信息。

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在10个定制电路板中、只有1个电路板存在此问题、而其他电路板可以正常启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐东碧您好!  

    感谢您提供的意见。

    我不确定如何支持。

    您能否检查问题是否与特定的引导配置有关?

    此致、

    Sreenivasa