工具与软件:
大家好!
我想将 CCS Theia 设置为服务器、以便可以通过浏览器访问它。 这是可行的吗? 是否有人有这方面的经验,可以给我一些提示?
提前感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好!
我想将 CCS Theia 设置为服务器、以便可以通过浏览器访问它。 这是可行的吗? 是否有人有这方面的经验,可以给我一些提示?
提前感谢!
您好!
[quote userid="642161" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1475417/ccstudio-running-ccs-theia-as-a-server 我希望将 CCS Theia 设置为服务器、以便可以通过浏览器访问它您是否已了解如何使用 CCS Cloud?
https://dev.ti.com/about#default/ide
谢谢
Ki
仅举几例、
简化部署和管理(容器化) :
这是一个主要优势。 将 Theia 封装为容器(例如使用 Docker)、可在不同的环境(开发、测试、生产)中实现极其简单和一致的部署。 您可以在任何地方使用相同的容器映像、从而消除"在我的机器上工作"问题。
在测试系统上进行远程开发:
您可以直接连接到远程测试系统(例如嵌入式器件)、并像坐在代码前面一样开发/调试代码。
我们知道、在 Docker 环境中 CCS 的最常见用例是用于可以通过命令行连接的构建服务器: