工具与软件:
我使用默认的看门狗计时器60秒。 当我通过用户空间 API 启动看门狗计时器时、看门狗计时器始终会在~30秒(而不是60秒)后到期。
我检查看门狗计时器的频率是否为32768。 我还 从器件节点禁用了 main_rti2和 main_rti3的状态。 针对 [补丁 v3]看门狗的补丁修复:RTI_WDT:设置 MIN_HW_HEARTBEAT_ms 以适应安全裕度- Judith Mendez 也包含在内。 遗憾的是、看门狗计时器仍会在错误的时间到期。
有人可以就此问题提供建议吗? 如果您需要我这边的更多输入、请告诉我。
谢谢。