请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM625 工具与软件:
您好!
我使用的是 AM625、想知道是否有 SDK 允许在 Windows 中刷写。
请指导我在哪里找到它们以及任何相关文档。
谢谢!
如果您需要任何改进、请告诉我
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Arjun:
可使用 AM62x MCU+SDK: SDK-AM62X 软件开发套件(MCU-PLUS-SDK)|德州仪器 TI.com
有关如何从 Windows 通过 UART 进行闪存的指南、请参阅: AM62x MCU+ SDK:EVM 设置
此致、
开会。