This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6412:复位后的 PCIe 引导初始化时间

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1475089/am6412-pcie-boot-initialization-time-from-reset

器件型号:AM6412

工具与软件:

客户希望使用 AM64x 制作 PCIe 卡、因为 RC 计算机需要在发送 PCIe 复位信号后的200ms 内配置 EP、否则无法识别器件。

由于 AM64x 没有特定于 PCIe 模块的复位信号、因此来自 RC 的复位应连接到 AM64x 热复位。

问题:

#1。 在 RC 可以配置 AM64x PCIe 之前、PCIe 引导的初始化时间是多少?

#2。 RCL 的复位信号应该连接到 MCU_RESETz 或主域 RESET_REQz?