工具与软件:
客户希望使用 AM64x 制作 PCIe 卡、因为 RC 计算机需要在发送 PCIe 复位信号后的200ms 内配置 EP、否则无法识别器件。
由于 AM64x 没有特定于 PCIe 模块的复位信号、因此来自 RC 的复位应连接到 AM64x 热复位。
问题:
#1。 在 RC 可以配置 AM64x PCIe 之前、PCIe 引导的初始化时间是多少?
#2。 RCL 的复位信号应该连接到 MCU_RESETz 或主域 RESET_REQz?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
客户希望使用 AM64x 制作 PCIe 卡、因为 RC 计算机需要在发送 PCIe 复位信号后的200ms 内配置 EP、否则无法识别器件。
由于 AM64x 没有特定于 PCIe 模块的复位信号、因此来自 RC 的复位应连接到 AM64x 热复位。
问题:
#1。 在 RC 可以配置 AM64x PCIe 之前、PCIe 引导的初始化时间是多少?
#2。 RCL 的复位信号应该连接到 MCU_RESETz 或主域 RESET_REQz?
您好!
这里把它和我的问题联系起来、这个问题恰好与同一个主题相关: https://e2e.ti.com/AM6442:链路训练和枚举的 PCIe 端点120ms 启动时间要求-后续
谢谢!
您好!
[报价 userid="35100" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1475089/am6412-pcie-boot-initialization-time-from-reset ]]客户希望将 PCIe 卡与 AM64x 配合使用作为 RC这种基于 RTOS 的 AM64x-Linux 还是基于 EP?
qi yu1 说:因为 RC 计算机需要配置 EP
也就是说、x-86是作为通用 RC 和 AM64x-RC? EP?
[报价用户 id="35100" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1475089/am6412-pcie-boot-initialization-time-from-reset ]#1。 在 RC 可以配置 AM64x PCIe 之前、PCIe 引导的初始化时间是多少?[/QUOT]下面是带有 EP 9.2基线的 AM64-RTOS-RC 和 AM64x-RTOS-SDK。
(+)[常见问题解答] PCIE-AM243X:AM64x/AM24x 上的引导-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI MCU-PLUS-SDK 支持论坛
[报价用户 id="35100" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1475089/am6412-pcie-boot-initialization-time-from-reset ]#2。 来自 RCL 的复位信号应连接到 MCU_RESETz 或主域 RESET_REQz?[/QUOT]以下是有关 AM64x-RTOS-AM64x EP 和 GENERIC-x86-RC 用法的详细信息
AM64x 和 AM243x:基于 MCU+ SDK 的 PCIe 端点
请查看"3.1硬件环境"部分。
同时、我将在内部工作、并尝试获取有关这方面的更多信息。
此致
Ashwani