主题中讨论的其他器件:TDA4VL
工具与软件:
使用 SDK 10对 AM68-SK 上的 TDA4VL 进行 MMA 降额的正确方法是什么?
对于 SDK 9、我已经完成了这一操作:`k3conf 设置时钟8 0 500000000`。
如果我运行 SDK、则会失败10:
root@green-dragon:~# k3conf set clock 8 0 500000000|------------------------------------------------------------------------------|| VERSION INFO ||------------------------------------------------------------------------------|| K3CONF | (version 0.3-nogit built Thu Jul 25 14:13:02 UTC 2024) || SoC | J721S2 SR1.0 || SYSFW | ABI: 4.0 (firmware version 0x000a '10.1.6--v10.01.06 (Fiery Fox))') ||------------------------------------------------------------------------------|
Invalid clock arguments
COMMANDS
k3conf set clock <dev_id> <clk_id> <freq> Sets the clock frequency and prints the status
我意外地通过阻止`/lib/firmware/j721s2-c71_0-fw`在引导期间加载来使它按预期工作。 如果我这么做、那么我可以按预期设置此时钟。
我怀疑还有其他一些更合适的方法来降低成本。
谢谢。