This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:无法安装 CCUSTUDIO。

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, MMWAVE-MCUPLUS-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1474907/ccstudio-unable-to-install-ccustudio

器件型号:CCSTUDIO
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-MCUPLUS-SDK

工具与软件:

嗨、团队:

安装 CCStudio 版本:20.0.2时出现问题。

即使我在安装过程中在下面的屏幕上等待了12小时、也不会继续下一步。

 

附加了 install_logs 文件、请参考该文件。

e2e.ti.com/.../4403.install_5F00_logs.zip

即使安装 MMWAVE-MCUPLUS-SDK、症状也是相同的。

请告诉我如何解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的系统上正在运行哪些防病毒和相关安全软件? 是否可以暂时禁用 IT 以查看这是否有帮助?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki。

    我以前试过、但无法获得正确的结果。

    实际上、同一组中的另外两个人正常完成了安装。

    所以我需要帮助、 请帮助我。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多详细信息。 我已将该主题提请产品工程团队的注意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donggi:

    请搜索  debugserver_20.0.0.3612_install.log、最有可能在 C:\Users\中 \AppData\Local\Temp\ccs_*。  如果您找到、请附上此处。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我找到了此文件并将其附在下面。

    e2e.ti.com/.../ccs_5F00_install_5F00_20.0.2.00005_5F00_last_5F00_night.log

    请帮帮我

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    突然完成了安装。

    我所做的只是在我安装后将窗口最小化...

    一旦它被解决、它就被解决了。

    谢谢"