This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:CAN GPU 支持 OPENGL3.x

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1454176/tda4vh-q1-can-gpu-support-opengl3-x

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

工具与软件:

TDA4VH 上的 GPU 能否支持 OPENGL3.x? 现在是 SDK 中的 OPEGL2。如果是、如何实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是需要澄清一下...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    抱歉、似乎我漏掉了该主题。 SDK 默认支持 OpenGL ES 3.2。 因此、您无需通过 Yocto 构建启用任何功能。 您可以在 Linux 上运行 eglinfo 以获取详细信息。

    此致、
    Sarabesh S.