This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:用于 USBTMC?

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1476008/am3358-used-for-usbtmc

器件型号:AM3358

工具与软件:

您好!  

我有一位客户使用 FPGA 作为主处理器、对可用作 USBTMC 器件外设或 IEEE-488器件的器件感兴趣。 他们 目前使用 Cypress (EOL)的 FX2 (CY7C68013A)和 NI (昂贵)的 TNT4882。

当我交叉引用  CY7C68013A 器件时、AM3358显示为交叉参考。 它支持 USB 2.0 (例如 CY7C68013A)、但以前是否曾作为 USBTMC 设备外设使用过? 是否有 USB 软件驱动程序(我无法在 dev.ti.com)?上为 AM3358调出任何内容 不确定这是否在我们的竞争中可行。 我们是否可以继续为新设计推荐 AM3358?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bailey:

    Linux 内核具有支持 USB TMC 类的驱动程序、但它没有提供 USB TMC 设备功能的驱动程序。 因此、客户必须实施驱动程序才能提供 USB TMC 设备功能。 这不是 AM335x 器件本身的限制、而是 Linux 提供的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM62x 器件是否可以实现同样的功能? 我们在 AM62x SDK 中是否 对此提供支持? 由于是另一个器件、我是否需要发布另一个主题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB TMC (在主机模式或设备模式下)支持与平台无关、因此、我的上述评论也适用于 AM62x 器件。