请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我们正在努力通过 TDA4VM 边缘 AI 套件上的 EB Tresos 启动 GPIO。
我们有几个问题:
1.可以配置 GPIO0_82 在中 进行编程 ?
2.执行 TI MCAL 包括 端口模块 ? 如果没有、我们应该如何设置初始化 GPIO 配置?
3.我们在 e2e 上找到了一个 关于如何计算的讨论 GPIO 端口 ID ,但它没有提到 DioPortOffset 和 DioPortMask . 能否提供说明?
非常感谢、我们期待您的答复。