This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何在 EB 中配置 GPIO

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, SK-TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1475782/tda4vm-how-to-config-gpio-in-eb-tresos

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我们正在努力通过 TDA4VM 边缘 AI 套件上的 EB Tresos 启动 GPIO。

我们有几个问题:

1.可以配置 GPIO0_82 在中 进行编程

2.执行 TI MCAL 包括 端口模块 ? 如果没有、我们应该如何设置初始化 GPIO 配置?

3.我们在 e2e 上找到了一个 关于如何计算的讨论 GPIO 端口 ID ,但它没有提到 DioPortOffset DioPortMask . 能否提供说明?

非常感谢、我们期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Weiting、您好!

    免责声明:TDA4VM Edge AI 套件(又名 SK-TDA4VM 板)不支持 RTOS SDK。 这也意味着 TI MCAL、而 TI MCAL 是 RTOS SDK 的一部分。 之所以这样做、是因为 RTOS SDK 示例不是为 SK-TDA4VM 设计的、而是为 J721E EVM (同一 SoC、不同的电路板)设计的、因此许多甚至所有与电路板相关的示例都不起作用。

    因此、建议购买 J721E EVM 并继续使用 J721E EVM 进行 MCAL 开发。

    此致、

    Takuma