请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62A7-Q1 工具与软件:
您好!
我们正在对 DDR 进行仔细的硬件测试。 在测试过程中、我们发现 DDR 复位引脚的电压不足。 DDR 复位引脚的测试电平仅为0.9V。 默认设置为2K 下拉电阻器。 将其替换为10K 下拉电阻器后、电平变为1.06V、仍无法达到1.2V 的标准电平。 我应该如何解决该问题?
我们使用的 DDR 芯片模型是 MT53E512M32D1ZW - 046。
谢谢、
Yuwei