This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:从 CSL 示例应用访问 WKUP I2C 总线

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS389006, TMP112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1474562/processor-sdk-j784s4-access-to-wkup-i2c-bus-from-csl-example-app

器件型号:PROCESSOR-SDK-J784S4
Thread 中讨论的其他器件:TPS389006TMP112

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们在从 CSL 示例应用访问 WKUP I2C 总线时遇到问题。

我们有可以访问 MCU0 I2C 总线的应用、以及来自该总线上器件的辐射、但我们尚未设法切换到 WKUP 总线。

我们已尝试在 PDK 的 board 文件夹中设置默认参数中的一些变量,以便默认总线为 WKUP,但没有成功。

如何更改 I2C 总线的域?

我们将使用 Processor SDK RTOS J784S4 v10、并通过 SBL 执行引导。

随附了我们的测试应用程序文件(Makefile 和 main)。

我们在 MCU I2C0上有 TMP112温度传感器(始终可以访问)、在 WKUP_I2C0上有 TPS389006。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/8176.main.c

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/8176.Makefile.txt

 此致、

Milena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Milena:

    由于美国假期、回复将会延迟、我会尽快回复。 感谢您的耐心等待!

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Milena:

    您使用的是定制电路板还是 TI EVM?

    在 RTOS PDK 中有一个使用 WKUP I2C 的示例、您可以将其用作参考。 但是、如果使用定制板、则必须根据 WKUP I2C 总线上的器件进行修改。

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neehar:

    我们提供这两种板(定制和 TI EVM)。

    如果您有 TI EVM J784S4的示例、这将会很好。 您能否在 PSDK RTOS 中发送示例的路径?

    此致、

    Milena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Milena:

    感谢您提供这些信息!

    看看以下示例:

    /packages/ti/drv/i2c/test/i2c_extended_testapp src / i2c_extended_testapp.c

    谢谢!

    Neehar