This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AUDIOCAPDSP-C55x:用于语音呼叫的回声抵消 DSP

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1475987/audiocapdsp-c55x-echo-cancellation-dsp-for-voice-calls

器件型号:AUDIOCAPDSP-C55x

工具与软件:

您好!

目前使用 Telit LE910C1NF 以及 max9867编解码器通过 DVI 进行语音呼叫。清晰度不成问题、但我们在呼叫中心端遇到了具有破坏性的回声。 需要可以用于解决该问题的回声消除解决方案建议。 Telit 的内置回波抵消对于免提用例无效。 谢谢。

法赫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Fahd、

    请访问以下网站、了解用于 C55x (C5505/15/17/35)、C64x (OMAP-L138)的 AEC/AER (回声抵消/消除器)的 TI 解决方案。

    此致、

    Ming