工具与软件:
您好!
我需要 QNX、DES UB960、SER 953、成像仪 OX03C10示例、 AM62A3从该示例开始。
使用(PROCESSOR-SDK-QNX-docs_am62axx_10_00_00_06.tar)中包含 UB953和 OV2312的 QNX 堆栈 des UB960的示例-> 不能在 AM62A 上运行。
详细信息:
我将一个采用 SER UB953、成像仪 OX03C10的摄像头连接到 UB960 (AM62A -QNX)、并尝试使用{DES UB960采用 UB953和 OV2312}的逻辑、但无法与 SER UB953通信。
软件:
- vx_app_single_cam.out
输出电容损耗:
ub953 config start:slaveAddr = 0x74
将0x13写入串行器(slaveAddr:0x74)寄存器0x02时出错!
UB953错误:regAddr 0x02的寄存器写入失败
您能帮助我们吗?您可以帮助我们解决这个问题、或者至少提供一个寄存器配置列表吗?