This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3:需要 QNX、DES UB960、SER UB953、成像仪 OX03C10的基础代码示例(ISS 框架)

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1474393/am62a3-need-and-example-base-code-for-qnx-des-ub960-ser-ub953-imager-ox03c10-iss-framework

器件型号:AM62A3

工具与软件:

您好!

我需要 QNX、DES UB960、SER 953、成像仪 OX03C10示例、 AM62A3从该示例开始。

使用(PROCESSOR-SDK-QNX-docs_am62axx_10_00_00_06.tar)中包含 UB953和 OV2312的 QNX 堆栈 des UB960的示例-> 不能在 AM62A 上运行。

详细信息:

我将一个采用 SER UB953、成像仪 OX03C10的摄像头连接到 UB960 (AM62A -QNX)、并尝试使用{DES UB960采用 UB953和 OV2312}的逻辑、但无法与 SER UB953通信。

软件:

 - vx_app_single_cam.out

 输出电容损耗:  

ub953 config start:slaveAddr = 0x74
将0x13写入串行器(slaveAddr:0x74)寄存器0x02时出错!
UB953错误:regAddr 0x02的寄存器写入失败

您能帮助我们吗?您可以帮助我们解决这个问题、或者至少提供一个寄存器配置列表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marius:

    对于 AM62A QNX、我们不支持  OX03C10 传感器。

    默认测试产品是将 IMX390或 OV2312传感器与 UB960解串器连接。

    我将在内部查看是否有 QNX 以外的 OX03C10工作参考。

    此致、

    Shiva.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供此系列成像仪的任何实现示例。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marius:

    遗憾的是、我们在 Liunx 中也没有此传感器的驱动程序。 由于您遇到的错误似乎与 UB953有关,对于我们支持的传感器,例如 OV2312, UB953串行器是传感器模块的一部分。 您可以在为每个传感器驱动程序(例如 imaging/sensor_drv/sensor/sdk/ov2312/ov2312_serdes_config.h)实现的 src 本身中找到串行器配置

    如果您想进行比较、下面是 Linux 端实现:

    https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tree/drivers/media/i2c/ds90ub953.c?h=ti-linux-6.6.y

    此致、

    Shiva.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我们还从其他专家处获得了以下反馈:

     此处出现问题可能 是由于:

    1.未正确配置解串器、或者
    2.可能存在一个尚未在 X3C 模块上编程的 I2C 开关、并且不允许与串行器进行 I2C 通信

    您还可以查看上述两点的代码。

    此致、

    Shiva.