主题中讨论的其他器件:SK-AM62A-LP
工具与软件:
我买了一个电路板 AM62A 低功耗 SK EVM 来运行 AI 模型。
我购买的芯片的链接: www.ti.com/.../spruj66a.pdf
此芯片运行 Aragon OS 并支持最多2个 TOPS。
我对以下内容有一些疑问:
- 我不明白 AM62A SKEVM 板中采用哪种处理器 Processor SDK RTOS (PSDK RTOS)或 Processor SDK Linux (PSDK Linux)
- 我制作了一个用于将2D 图像转换为3D 图像的模型。 然后、我将模型转换为 ONNX (16位)文件、并尝试将 ONNX 模型运行到 AM62A 板、但是与其他板(0.4秒)(Nano Jetson Xavier)相比、TI 板上模型的2D 图像(9秒)处理速度较慢。 我的问题是:是否需要将 ONNX 文件转换为*。bin 文件? 您是否可以拥有任何用于将 ONNX 文件转换为 bin 文件以便在 TI AM62A SK EMV 板上运行的文档?
- 我能否将此盾用于 AM62A 板(CLICKHERE)。
- 如果我可以使用上面的盾。 我是否可以将行数用于其他复杂 AI 模型(LSTM、变压器...)? 请给我提供一些更详细的文档。
非常感谢。