This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:请求有关 CLEC 的详细文档

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1474008/processor-sdk-j784s4-request-for-detailed-documentation-on-clec

器件型号:PROCESSOR-SDK-J784S4

工具与软件:

您好!

我正在尝试了解如何配置和使用 CLEC。

我在以下 SDK 文件中找到了必要的函数:
TI-PROCESSOR-SDK-RTOS-j784s4-evm-10_01_00_04/pdk_j784s4_10_01_00_25/packages/ti/CSL/arch/c7x/v1/priv/csl_clec.c. src

此外、我已经回顾了 J784_Registers_20240628.xlsx 文件中的一些寄存器说明。

但是、要充分理解 CLEC、TRM (spruj52c)的第9.2.2节似乎并不完整。

是否有任何文档对 CLEC 进行更详细的说明? 如有任何其他参考资料或文件、将不胜感激。

感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我正在内部查看其他文档、并且很快会更新。

    此致、
    Sivadeep。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sivadeep、

    您能否确认 CLEC 驱动程序是否已在 SDK RTOS 中完全开发、或者是否仍在开发?

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我很快就会检查和更新。  

    此致、
    Sivadeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="601413" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1474008/processor-sdk-j784s4-request-for-detailed-documentation-on-clec 是否有任何文档提供更详细的 CLEC 说明? 如有任何其他参考资料或文件、我们将不胜感激。

    用于 CLEC 的 API 可从 PDK 文档中获取:
    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/06_02_00_21/exports/docs/pdk/docs/user_guide/html/group__CSL__CLEC.html  

    此致、
    Sivadeep。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    [报价 userid="601413" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1474008/processor-sdk-j784s4-request-for-detailed-documentation-on-clec/5659562 #5659562"]

    您能否确认 CLEC 驱动程序是否已在 SDK RTOS 中完全开发、或者是否仍在开发?

    [报价]

    CLEC 的 CSL 驱动程序是我们在 PSDK RTOS 中拥有的驱动程序。 未计划进行其他开发。  

    谢谢。