This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:C75查询上的 GPIO 中断

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1474735/am62a7-gpio-interrupt-on-c75-queries

器件型号:AM62A7

工具与软件:

尊敬的支持者:

与线程 AM62A7相关:C75上的 GPIO 中断号和事件 ID 、我想要问更多、因为我似乎不清楚。

我再详细提一个问题。  

1.如果要使用 MCU_GPIO0_6作为输入中断、则要使用 WKUP_MCU_GPIOMUX_INTROUTER0源、对吧? 我可以使用相同的中断号21 fỏ 该 GPIO 吗?

2.在 GPIO1_22的例子中,偶数 id 定义为: CSLR_C7X256V0_CLEC_GIC_SPI_MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_OUTP_15 + 256U。 如果我要使用 MCU GPIO0_6、这个偶数 id 是什么?

3.是否可以将 MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_OUTP_14用于 GPIO1_22的事件 ID?

此致、

J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    [报价 userid="321222" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1474735/am62a7-gpio-interrupt-on-c75-queries "]如果我要使用 MCU_GPIO0_6作为输入中断、我将使用 WKUP_MCU_GPIOMUX_INTROUTER0源、对吗?[/QUOT]

    是的、 WKUP_MCU_GPIOMUX_INTROUTER0将用作 MCU_GPIO 的源。  

    Unknown 说:
    2. 在 GPIO1_22的示例中、偶数 id 定义为: CSLR_C7X256V0_CLEC_GIC_SPI_MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_OUTP_15 + 256U。 那么、如果我要使用 MCU GPIO0_6、这个偶数 id 是什么?[/QUOT]

    您将需要使用  CSLR_C7X256V0_CLEC_GIC_SPI_WKUP_MCU_GPIOMUX_INTROUTER0_OUTP_0 + 256U 为事件 ID。

    Unknown 说:
    3. 我是否可以将 MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_OUTP_14用于 GPIO1_22的事件 ID?[/QUOT]

    是的、可以使用它、但需要更新中 GPIO MUX 路由器的资源分配 ${MCU+SDK}/source/drivers/sciclient/sciclient_default_boardcfg/am62ax/sciclient_defaultBoardcfg_rm.c 初始文本文件。

    此致、

    Tushar

    [/quote]