Thread 中讨论的其他器件:CSD
工具与软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我需要在 U-Boot 加载程序中运行` mc partconf `m和` mc bootbus `m命令、以确保 eMMC 引导分区处于活动状态并可访问。 我已经尝试将这些命令添加到`boot.cmd`文件中、并生成`boot.scr`文件。 不过、这些值似乎没有在 U-Boot 加载程序中正确设置。 如果我遗漏了什么内容、可以告诉我吗?
仅供参考、我已尝试在 uENV.txt 文件中添加以下命令、但仍然遇到同样的问题。
在 boot.cmd 文件中添加了命令:
# MMC 设备选择
mmcdev=0
#设置引导分区和总线配置
bootcmd=mmc dev ${mmcdev};mmc partconf 0 1 1;mmc bootbus 0 2 0 0;
命令 : mkimage -a arm -T script -C none -n "Boot Script"-d /mnt/boot.cmd /mnt/boot.scr
U-boot 结果:
=> MMC partconf 0
EXT_CSD[179]、PARTITION_CONFIG:
BOOT_ACK:0x0
BOOT_PARTITION_ENABLE:0x0
PARTITION_ACCESS:0x0
=>