工具与软件:
大家好、团队成员:
我正在使用 AM62x 板、需要实现安全启动。 我的器件当前处于 HS-OTP (高安全性-现场安全)模式、需要通过 FS Keywriter 将密钥刷写到电子保险丝、将其转换为 HS-SE (高安全性-强制安全)。
我希望确认我的理解是否正确:
- 通过将必要的密钥编程到 eFuse 中、可以将 HS-SE FS 器件转换为 HS-SE。
- 用于安全启动的映像应使用刷写到 eFuse 中的相同密钥来构建。
如果我的理解正确、您能否提供以下方面的指导:
- 将密钥刷入 eFuse 中的确切流程–是否有任何用于此目的的特定 TI 软件/工具?
- 使用此密钥在 Yocto 环境中构建安全启动映像的步骤。
非常感谢任何正式文件、示例程序或建议。
感谢您的支持。
此致、 Vikash