工具与软件:
您好!
我们最近将板上的处理器从 GP 器件更改为 HS 器件、我想要通过 CCS 进行引导。
我按照该页面中描述的步骤操作: software-dl.ti.com/.../ccs_setup_j784s4.html
在执行 launch.js 文件之前一切都正常。出现以下错误消息:
连接到目标时出错:
(错误-1170 @ 0x0)
无法访问 DAP。重置器件并重试。如果错误仍然存在、请检查配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。
(仿真软件包9.12.0.00150)
以下是 Scripting Console 日志:
JS:>loadJSFile ("packages\ti\drv\sciclient\tools\ccsLoadDmsc\j784s4\launch.js")
正在连接到 Cortex_M4F_0!
连接至目标时出错:仿真失败(packages\ti\drv\sciclient\tools\ccsLoadDmsc\j784s4\launch.js#110)
JS:>
我在将 SW4的引脚1切换到 ON 位置(与 SPI 模式相同)后重试、并进行了进一步的切换:
JS:>loadJSFile ("packages\ti\drv\sciclient\tools\ccsLoadDmsc\j784s4\launch.js")
正在连接到 Cortex_M4F_0!
填充 R5F ATCM 存储器...
针对 R5F 写入 while (1)
正在加载 soc 固件... packages/ti/drv/sciclient/DMSC 407sysfw/binaries/ti-fs-firmware-j784s4-gp.bin
DMSC 固件加载完成...
DMSC 固件立即开始运行...
J784S4运行 DDR 配置... 等到它完成!
正在连接到 MCU Cortex_R5_0!
WKUP 引导模式为56
主引导模式为17
连接到 MCU R5 1 0
复位 MCU R5 10、以确保 TCM 配置生效
从 R5运行电路板配置初始化!
但我得到了这个错误:
Cortex_M4F_0:GEL 输出:-->所有频率更改请求均已完成... <<<--
Cortex_M4F_0:GEL 输出:-->>LPDDR4初始化已完成! <<<--
Cortex_M4F_0:无法运行目标 CPU:(错误-1268 @ 0x1090001)器件锁定在硬故障或 NMI 中。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误持续存在、配置、电路板下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真软件包9.12.0.00150)。
当我在 SPI 模式下运行时、必须关闭先前设置的引脚。 但在这里、我不知道如何在无引导模式下执行它。
可能无法在 HS 情况下运行"无引导模式"? 在这种情况下、是否有替代方案?
提前感谢您的帮助!
此致、
Romain