This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6412:AM64x:USB 备用引导模式和内核电压

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM64B, AM625, AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1474468/am6412-am64x-usb-backup-boot-mode-and-core-voltage

器件型号:AM6412
主题中讨论的其他器件:AM625AM623、SK-AM64B

工具与软件:

您好!

AM64x TRM 在4.4.6中包含一条注释、该注释"USB 备用引导选项仅允许0.85V 内核电压"

但是、对于 AM623/AM625、我发现 USB 的内核电压设置不再有必要、因为建议的 USB PHY 设置现在对于0.75V 和0.85V USB 内核电压是相同的:

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1343077/am623-backup-boot-mode-usb-dfu-and-0-75v-core-voltage

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1252724/am625-usb-phy-core-voltage-selection-and-vdda_core_usb-mismatch

对于 AM64x 是否也是如此、因此我可以使用具有0.75V 内核电压的 USB 备用引导模式?

需明确的是:只有 VDD_CORE=0.75V、其他电压为0.85V (VDDA_0P85_USB0、VDDA_0P85_SERDES0、VDDA_0P85_SERDES0_C)-设置与 SK-AM64B 中的设置相同。

此致

 Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的提问。

    它在内部进行了测试、确定引导模式正常工作时不存在内核电压依赖性。

    您需要根据 ROC>设置所有其他 UB 电压

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 因此、我很高兴能够使用 USB 引导模式和次级引导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    谢谢你  

    此致、

    Sreenivasa